结果:找到"数据中心 易飞扬 光通信",相关内容1000条
  • 数据中心布线方案:数据中心怎样选择光纤布线?
  • 近几年来,数据中心的建设处于高速增长的阶段,目前很多企业已经通过各种信息与通信系统的建设,而拥有了大量的电子信息设施与大规模的信息网络构架。如何对它们进行更好地运用,发挥其最大的作用,使其可以更加方便快捷管理,成为了众多企业最为关心的问题。而光纤布线则是数据中心的一个关键所在,数据中心怎样选择光纤布线?在本文中,易飞扬通信将给大家做详细介绍。数据中心光纤布线有两种,一种是AOC有源光缆,另外一种是DAC高速线缆。下面我们就来一一介绍。DAC高速线缆——机架内连接方案先介绍几种DAC高速线缆。1:100GQSFP28DAC直连电缆100GQSFP28电缆组件是高性能、性价比高的I/O解决方案。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-31 18:26:00
  • 一分钟了解千兆与万兆光模块的那些事儿
  • 听过最好的关于提问问题答案的一句话就是:问题即是答案,即你想知道的答案就在你提出的问题里。这句话言简意赅,又不失内涵。好了,不谈生活哲理了,今天将大家对于千兆光模块和万兆模块关心的一些事儿进行了汇总,我们来看一下答案是怎样藏在问题中的吧。千兆光模块和万兆光模块是什么?千兆,即千兆以太网(GigabitEthernet,GE),千兆以太网的速率是1250Mbps=1.25Gbps,为了方便,目前行业已基本达成共识也会叫1000Mbps;万兆,即万兆以太网(10GigabitEthernet,10GE)。千兆光模块:传输速率为1.25Gbps,即1.25G光模块,其封装形式为SFP和SFF,应用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-28 16:16:00
  • 百科:BIDISFP光模块和普通SFP光模块的区别
  • 光模块作为一种应用在光通信网络中的光器件,起到光电信号转换的作用。但是随着光网络市场的高速发展,光模块的封装和速率都有着几大的增长,而在本文中,易飞扬通信将给大家介绍是SFP光模块。SFP光模块有BIDISFP光模块和普通SFP光模块,这两种SFP光模块有各是什么意思?有哪些的区别?各位客官请继续往下看。BIDISFP光模块是什么?BIDI光模块是一款使用WDM(波分复用)双向传输技术的光模块,实现了在一根光纤上同时进行光通道内的双向传输。BIDI光模块仅有一个端口,通过整合的双向耦合器在一根光缆上进行信号的发射与接收。因此,它必须配对使用。BIDI光模块如何工作为了能够高效地工作,BIDI...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-16 17:27:00
  • 图文介绍:100GQSFP28CWDM4光模块和100GQSFP28PSM4光收发模块
  • 不管是在光网络还是在数据中心中,光模块都是在其中发挥着巨大的作用的。光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。我们知道,100G光模块是有着好几种的封装类型的,包括CFP/CFP2/CFP4,CXP和QSFP28。在这些不同的100G封装形式中,QSFP28光模块因其具有端口密度高、功耗低和成本低等优势,所以成为了100G网络的主要封装方式。今天,小编就和大家介绍两款100G光模块:100GQSFP28CWDM4光模块和100GQSFP28PSM4光...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-05-14 18:22:00
  • 1分钟了解200GQSFP-DDPSM8低成本优势
  • 了解更多易飞扬信息,请访问:https://www.gigalight.com/cn/bbs/application/picture-200g-qsfp-dd-psm8.html
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-04-29 17:13:00
  • 200G光模块中的两种并行技术比较
  • 根据Google,Facebook等披露的数据,这些互联网巨头数据中心内部流量每年增长幅度接近100%,当前一些较早部署100G的互联网巨头已经开始谋求更高速率的解决方案,下一代数据中心的方案选择成为了大家所热心关注的话题。400G以太网的标准先于200G以太网标准完成,这或许反映了业界的心态——更看好400G,或者说,200G仅仅是400G的一个过渡方案。但是直接从100G跨越到400G实际上是不太科学的。首先从数据中心方面,我们需要重建超大规模的数据中心,定义新的规范架构,400G时代交换机对机架电力的要求会相当高,传统的风冷散热也更为困难;再者,400G数据中心会使用到PAM4技术,而...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-03-05 17:52:00
  • 知否,知否?高速有源光缆的设计需要注意什么?
  • 有源光缆(AOC)产品是衡量一个光器件厂商实力的重要标志。AOC由两个光电收发器和光纤跳线组成,从一端进入的电信号经过光模块转换成光信号,由耦合处理进入光缆后,光信号到达另一端再转变为电信号。对于AOC的设计主要分为光路设计、电路设计、可靠性设计等,并且随着速率的提升,AOC面临着越来越多的技术难题。那么AOC的设计过程中,如何改善这些问题?具体需要注意什么呢?本文主要从光学设计和电路设计两部分展开介绍。光学设计要想理解高速AOC的设计,首先要能理解VCSEL激光器。AOC一般采用多模光纤传输,最大传输距离不过几百米,工作波长一般在850nm,少数在1310nm。目前光电转换接口的方案主要包...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-28 15:30:00
  • 一分钟了解下一代数据中心高速信号互联技术PAM4
  • 什么是PAM4?PAM4(4-LevelPulseAmplitudeModulation,四电平脉冲幅度调制),是PAM调制技术的一种,其采用4个不同的信号电平来进行信号传输,每个符号周期可以表示2个bit的逻辑信息(0,1,2,3),也就是一个单位时间内是四个电平。提到PAM4信号传输技术,就不得不提NRZ(Non-return-to-zero)信号传输技术,NRZ信号传输技术是传统的数字信号采用最多的,即采用高,低两种信号电平来表示要传输的数字逻辑信号的1/0信息,每个信号符号周期可以传输1bit的逻辑信息。下图是典型的PAM4与NRZ的信号波形及眼图对比。与NRZ相比,PAM4具有4种...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-26 18:04:00
  • 全球光模块市场正迈向200G/400G
  • 随着云计算,物联网(IoT)和虚拟数据中心的普及,对更高带宽的需求推动了光模块市场的繁荣。在过去的几十年里,我们已经见证了光模块被大量采用,其速率从千兆(1G),万兆(10G)和25G,到40G和100G,如今,具有更高速率——200G/400G的光模块也已经出现。全球光模块的销售稳步增长,并有望在未来几年继续保持良好的势头。10G,25G,40G和100G已经成熟网络变得越来越快,虚拟化逐渐成为常态,数据中心正在经历重大变革。这种趋势意味着数据中心建设需要更高速的光模块。10G,25G,40G和100G光器件都已经被广泛使用,且其中25G和100G呈明显上升趋势。预计到2020年,全球光模...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-21 18:13:00
  • 一分钟了解CWDM技术在城域网中的应用
  • 在信息技术快速发展的今天,尤其是以Internet为代表的IP数据业务的高速增长,造成对传输线路带宽的需求不断增长。由于城域扩容对波道数量需求相对干线系统较小,而且距离短,不需要光放大,使得CWDM技术方案特别适合于城域光传送网。CWDM技术的基本概念与特点CWDM(CoarseWavelengthDivisionMultiplexing)粗波分复用技术是一种利用光复用器将在不同光纤中传输的波长复用到一根光纤中传输的技术,是WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)的一种。CWDM系统复用波长之间间隔比较宽,因此CWDM对激光器、复用/解复用器的要求大大降低,极大...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-19 16:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: